我使用 ADS1299对具有3个电极、+、-和基准电极的身体 EEG 的采集 和连接方法、如 Fiure。:
测试结果有一些问题、如下图 所示、EEG 信号上有许多干扰。如下图所示。

请帮助您执行以下操作:
1、 有这样一个大约2uV 的微弱干扰信号、是否有办法抑制 ADS1299的信号? 我 不确定该参考信号来自哪里? 您能否提供调试方法?
2. 干扰信号似乎是50Hz 的电源频率信号, ADS1299是否有抑制电源频率信号的方法?
3.上述应用程序连接是否正确?
在 ADS1299 EEG 系统的应用中、是否有抑制50Hz 电源频率信号的设计参考?