This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1210:AMC1210

Guru**** 2813435 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1210, AMC1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1189044/amc1210-amc1210

器件型号:AMC1210
主题中讨论的其他器件: AMC1204

我在电机驱动应用中将 AMC1210与 AMC1204搭配使用以进行分流电流测量。

我遇到了与"AMC1210 Unexpected Values at Zero Crosss"  https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/426281/amc1210-unexpected-values-at-zero-crosses 中讨论的问题完全相同的问题。

我尝试了弗朗姆斯的每一项建议,但问题仍然存在。 我最终不知道问题是如何解决的。 如果您能帮我、会不会。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamidreza、

    让我与团队聊天、看看是否找到了此问题的解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamidreza、

    遗憾 的是、我们没有像8年前那样提供有关该接触结果的更多详细信息。  

    但是、有一些检查事项可能会有所帮助:

    1.验证 OSR 和数据移位值是否匹配。 在过零时、器件将输出最大值和最小值代码(数据为 B2C)、因此您需要在代码操作方面谨慎一些、以确保数据格式正确。  

    2.验证在下一次寄存器更新发生之前从器件中读取数据的速度是否足够快、以清除数据缓冲区。 在读取当前数据时、没有数据锁定可防止寄存器更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:  

    非常感谢您的回复。 我尝试了您提到的所有内容。 但不幸的是,问题仍然存在。 请帮帮我。

    最棒的  

    Hamidreza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamidreza、

    我建议使用示波器或逻辑分析仪仔细查看从器件传出的信号、以验证是否向 MCU 发送了正确的值、然后验证 MCU 中是否记录了正确的数据值。 还要验证时序是否正确、数据是否未被覆盖。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、  

    请查看以下链接。  

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/426281/amc1210-unexpected-values-at-zero-crosses

    我有完全相同的问题。 一切工作正常。 但在零时出现的意外值与论坛中提到的问题完全相同。  

    没有改变。  

    此致、

    Hamidreza