This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7057EVM-PDK:EVM 板无输出

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7057, ADS7057EVM-PDK, ADS7056, ADS7052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1194647/ads7057evm-pdk-no-output-from-the-evm-board

器件型号:ADS7057EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS7057ADS7056ADS7052

您好!

  我们使用 ADS7057EVM-PDK 来评估 ADS7057 ADC。 EVM 通过 PHI 模块连接到 PC。 使用 安装在 PC 中的 ADS704X-5XEVM-PDK-GUI 获取数据。

我们使用的器件的详细信息如下。

  • 评估模块名称:ADS7057EVM-PDK   - DC019A
  • PHI 控制器:PA007

在初始设置期间、出现一条消息、指出未找到有效的器件 EEPROM 配置。 因此、我们使用 EEPROM 配置实用程序将 ADC1设置为 ADS7056、ADC2设置为 ADS7057。(请注意、根据 ADS7057EVM-PDK - DC019A 的用户指南、两个器件都是 ADS7057、但在配置实用程序中、可用器件仅为 ADC1的 ADS7056和 ADC2中提供的 ADS7057)

但在两个 ADC 中捕获的输出代码始终显示为"0"、即使噪声电压出现在其输出端也不会如此。 我们还应用了输入 正弦和直流波形来进行检查。 但输出始终为"0"

请提供解决方案

此致

   Varun M J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瓦伦

    1. 很抱歉您遇到困难。 应已对 EEPROM 进行了正确的开箱即用编程。  以下是进一步解决此问题的一些步骤。
    2. 您是否在 EVM 上对任何器件进行了焊料或重新焊料? 根据您要评估 ADS7057的意见。   此设备已安装在 U5位置。  不过、您提到两个器件都是 ADS7057。  您能澄清一下这种情况吗?
    3. 注意:写入 EEPROM 时、EEPROM 跳线必须设置在 WR_EN 位置。
    4. 请尝试以下操作:
      1. 完全拔下 EVM。
      2. 确保 PHI 牢固地与 ADS7057EVM 配合使用。
      3. 将 EVM 插回 PC。
      4. 重新启动软件。
      5. 软件是否正确启动? 如果未正确启动,则弹出窗口将显示“Device communications Error”(设备通信错误)(参见下文)。  如果它确实启动正常,则 GUI 底部应该会显示绿色的“HW Connected”(硬件已连接)指示(请参阅下面的内容)。
      6. 右上角应指示已连接的器件(请参阅下文)。
    5. 如果上面的步骤1没有显示错误、则问题不在于 EEPROM。 在这种情况下、您测量零代码的原因与 EEPROM 编程无关。  如果是这种情况、我们应该查看电源和输入信号。  请告诉我这些级别。
      1. 施加到器件输入端(U5)的信号。 它们是什么?
      2. 检查 OPA_VDD、AVDD、DVDD 和 AVDD/4电源电平。
    6. 希望上面的一些测试能够对这个问题提供一些见解。 否则、我将会有其他疑难解答建议。  

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    我们使用的是 ADS7057评估模块- PCB 编号为 DC019A。 (用户指南 SBAU302–2017年12月)。 您是指 PCB 编号为 DC123的 EVM、该 EVM 基于用户指南 SBAU382A–2021年11月–2022年1月修订版。

    DC019A 有两个 ADS7057 ADC、可选择差分输入。

        

    回答您的问题

    1.当我们最初连接了器件并运行 GUI 时、会弹出一条消息、表明 EEPROM 配置错误。 因此、我们使用 Load EEPROM 实用程序加载 EEPROM。 但在加载 EEPROM 中、我们发现只有 ADCA 可用的选项是 ADS7052、ADS7056等 没有 ADS7057。 但对于 ADCB、可以选择 ADC7057。 因此、我们在 ADCA = ADS7056和 ADCB = ADS7057的情况下加载了配置。

        

    2.我们没有去焊/焊接任何器件。 如上所述、我们购买的 EVM 具有 PCB 编号 DC019A、支持2个 ADS7057。 但加载 EEPROM 实用程序仅允许我们将 ADCA 设置为 ADS7056、将 ADCB 设置为 ADS7057。

    3.根据用户指南 SBAU302,我们通过连接 EEPROM 写入使能跳线来设置 EEPROM

    4.设备似乎已正确连接,GUI 中的“HW 已连接”指示为绿色

    5.我们按如下方式测量电源电压

    V_OPA = 5V;AVDD = 3.3V;DVDD = 3.3V;Vref/2 = 1.65V

    此外、我们还尝试捕获 ADC 的 SPI 信号 SCLK、SDO 和 CS、并观察到以下情况

             在 GUI 中、当我们选择活动器件作为 ADS7056 (ADC A)时。

    • ADC A 和 ADC B 都有时钟(信号 SCKL_AB)
    • ADC A 中缺少 CS 信号转换(信号 CS_A)、但 ADC B 中存在 CS 信号转换(信号 CS_B)
    • ADC B 的 SDO 中有数据(SDO_B)

         在 GUI 中、当我们选择活动器件作为 ADS7057 (ADC B)时。

    • ADC A 和 ADC B 都有时钟(信号 SCKL_AB)
    • ADC A (信号 CS_A)和 ADC B (信号 CS_B)的 CS 信号中没有转换

    我还在为我们所使用的电路板连接用户指南

    e2e.ti.com/.../ads7057evm_2D00_pdk.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瓦伦

    感谢您的清晰解释。  问题在于您购买的 EVM 已更新、软件和用户指南已更新、以与新硬件相对应。   我可以免费向您发送一个新的 EVM。  如果您对此感兴趣、请通过 E2E 私人消息向我发送您的联系信息。  我想您必须向朋友提出发送消息的请求。  或者、我们可以研究为您获取旧软件的过程。  这可能需要一些时间和精力、因为我们必须设置安全的软件链接并获得内部批准。  很抱歉、您在这方面遇到了困难。

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Art Kay 对问题的帮助...

    我将向您发送朋友请求、然后分享我的联系信息。