This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S06:CMRR 与频率间的关系图

Guru**** 2501885 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS114S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1193002/ads114s06-cmrr-vs-frequency-graph

器件型号:ADS114S06

我在哪里可以找到 ADS114S06差分输入的 CMRR 与频率间的关系图?
此外、内部2.5V 基准的 PSRR 也是如此?

数据表仅提到直流或50/60Hz 时的值。

我有一个应用、其中桥式传感器由芯片的2.5V 内部基准激励、并在 PGA 启用并设置为32增益的情况下进行读取。
在出现在 ADC 输出端的61000-4-6测试中、共模射频噪声存在问题。 这发生在40-80MHz 之间。
它在某些噪声频率下表现为突然的偏移漂移。

我们在传感器接口上使用了这种低通滤波器电路、但我正在考虑消除串联电阻和共模电容器以提高 CMRR。
问题是、我找不到这些特定频率下的实际 CMRR、以便 决定 是否需要添加外部共模扼流圈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    到目前为止、我仅找到了为数据表中显示的响应收集的数据。  如果有任何其他可用信息、我将更新该主题。  通过 IEC 测试始终是一项挑战。  根据您使用的滤波器值、共模电容器可能会因相位不平衡而产生差分电压。  您还需要确保差分电容器始终主导共模电容器。  差分电容的值差应至少大10倍。

    我不会完全移除电阻。  这意味着 RFI 电压将与 ADC 输入不成反向。  如果 ESD 二极管导通、这也可能显示为偏移。

    TI 将在 未来几个月内进行一些 IEC 测试、包括61000-4-6测试、因为我们意识到通过这些测试对我们的客户至关重要。  我们在测试中吸取的经验教训将使我们能够更好地建议通过的选择。  遗憾的是、这目前对您没有帮助。  我可以建议、为了获得最佳结果、必须屏蔽并正确端接电缆。  我们还看到在滤波电阻器之前添加了与输入串联的铁氧体、这一点很成功。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:  
    感谢您的回答。  
    您会为电阻器推荐什么值? 200欧姆? 我们目前使用的是1k 欧姆。  
    此外、它们是否需要匹配电阻器、或者0.1%的容差单个电阻器是否足够好?  
    如果我去除共模电容器、铁氧体是否仍然工作?  
    此外、这些是否也需要匹配?
    还是最好将共模扼流圈放在它们的位置?
    最后、您会为桥接线建议什么端接? 它们目前远离噪声源、因此未屏蔽并直接焊接到 PCB 焊盘上。 我强烈怀疑噪声是通过电桥激励(运行距离噪声源相对较近)传导至电桥、而不是耦合到电桥输出。  
    此致、  
    高拉夫  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    我对延迟回复表示歉意。  我找不到任何其他信息。  很难对建议作出具体规定。  如果您使用电阻式电桥、则电阻将与串联滤波器电阻相结合。  200欧姆似乎是合理的、因为电荷会更快地移动。  您不需要匹配的电阻器、因为0.1%应该足够好。   

    关于铁氧体建议、就在今天、我们讨论的是使用铁氧体进行实验、但目前没有关于使用的具体建议。  我们已经看到其他人使用的是铁氧体表面贴装磁珠、在100MHz 时电阻为1k、与电桥接线和滤波电阻器之间的输入滤波器串联。  正如我在上一篇文章中提到的、共模滤波器不应占主导地位。  换言之、差分电容器的值应比共模电容器大10倍。  至于这些组合是否值得尝试,需要进行实验。  我过去用作快速检查的是对讲机(便携式射频发射器)、用于运行一些不需要测试实验室的测试。  结果不准确、但有助于确定您是否在进行更改时朝着正确的方向前进。

    您提到激励是噪声拾取的可能来源、而不是电桥输出接线。  这绝对是一种可能性。  您实际上是如何使用该参考的?  您实际上是否通过将电桥电压激励返回到 ADC 上的基准输入来实现测量比例式?  或者、您是否只是使用寄存器设置来使用内部基准?  通过连接外部基准输入、可以在基准上进行额外的滤波、并在测量时更加密切地关注输入。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我在 REFOUT 和 AVSS 之间有电桥的输入、并使用寄存器设置使用内部基准、在 REFOUT 和 REFCOM 之间仅推荐1uF 电容。


    我这样做的原因是 Vref 比简单地将电桥连接到 AVDD 和 AVSS 时具有更高的温度稳定性和更好的负载调节能力。
    当时、我也希望 Vref 电路的 PSRR 可以改善电源的噪声抑制性能、但我想在对 REFN0/REFP0进行比例式测量时也能实现相同的结果。

    我通过移除共模电容器并将 AVDD/AVSS 应用于电桥输入并按比例测量、实现了更好的噪声性能。  
    然而,我作出了其他足够的改动,我不相信所产生的改进仅仅是由于上述改动。

    但是,我想我可以得出结论,我的问题已经解决了。 感谢你的帮助。

    此致、

    高拉夫。