This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7760:SPI 时序可编程。 如何回读?

Guru**** 2977500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1195992/dac7760-the-spi-timing-promble-how-to-readback

器件型号:DAC7760

数据表显示"读取寄存器值是在 SCLK 连续下降沿的 SDO 上首先输出 MSB。"

它是否意味着 SDO 值在 SCLK 的下降沿发生变化。 因此、如果我想获得 SDO 的稳定值、MCU 需要在 SCLK 的上升沿捕获 SDO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确、数据应在 SCLK 的上升沿读取。 数据在 SCLK 的上升沿进行设置。 SCLK 的下降沿 是正确设置要读取的数据的位置。  

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。 祝你度过美好的一天!