This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8740H:在 FF/PA UART 接口中、DAC8740H 的 FIFO 深度是多少?

Guru**** 1832870 points
Other Parts Discussed in Thread: PROFIBUS, DAC8740H, DAC8741H
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1195107/dac8740h-what-is-the-depth-of-fifo-of-dac8740h-in-ff-pa-uart-interface

器件型号:DAC8740H
Thread 中讨论的其他部件:ProfibusDAC8741H

  大家好、我想知道 FF/PA UART 接口中 DAC8740H 的 FIFO 深度(发送和接收)。 我在“DAC874xH HART”中找不到相关信息。 和 FOUNDATION 现场总线? 和 PROFIBUS PA 调制解调器数据表(修订版 D).pdf”文档。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    河流、

    DAC8740H 只有 UART 接口、不使用 FIFO。 MOD_IN (或 MOD_INF)上传入的数据将放置在 UART_OUT 上、而来自 UART_IN 的任何数据都将放置在 MOD_OUT 上。

    FIFO 在 DAC8741H 中实现、并通过 SPI 通信访问与 HART 或 FF/PF 的通信、以到达基于寄存器的 FIFO。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、吴约瑟。
      感谢您的快速回复! 没有用于接收的 FIFO、这是可以理解的。 但发送时应具有 FIFO,该 FIFO 可在“DAC874xH HART and FOUNDATION Fieldbus and PROFIBUS PA Modems 数据表(修订版 D).pdf”文档的第19页和第20页找到,如下面屏幕截图的黄色部分所示。
    那么、请帮助我确认发送 FIFO 中有多少字节? 谢谢!


    河流 Page19page20

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    河流、

    我必须在此处咨询数字设计人员以获取 此信息。 运行 PAFF 的 DAC8740H 确实使用 FIFO 缓冲器。 有用于输入和输出数据的 FIFO 缓冲器(在 运行 PAFF 时同样如此)。 FIFO 的深度与使用 SPI 的 DAC8741H 的 FIFO 相同、每个方向16字节。

    很抱歉造成混淆。 对于该器件中的 PAFF 模式、我没有多少问题。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吴约瑟。 感谢您的迅速和明确答复!