This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC60804:IDAC 空载电压测试

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC60804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1195544/amc60804-idac-no-load-voltage-test

器件型号:AMC60804

大家好!

如果 AMC60804 IDAC 无负载且电源正常工作、则 IDAC 输出电压为0或1.8V。 这种现象是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    补编:

    在 IDAC 上无负载的 AMC60804

    由于 ADC 监控器的高精度恢复不稳定、即使 DACIN 设置= 0?、IDAC 输出电压也会自动调整为 PVDD、也就是说、即使在 DACIN 0上没有负载、每个 IDAC 的输出电压也可以是0V 或 PVDD?
    除了检测警报信号是否进入保护模式之外、如果 IDAC 外部负载短路而未检测到150mA 满负载时的警报信号、它是否会自动进入保护模式并断电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hale、

    您能否详细说明您的初始问题? 您是否看到 IDAC 输出电压变为 0或1.8V、具体取决于特定条件? 如果是、在什么情况下会导致输出为0V、在什么情况下会导致输出为1.8V?  您可以在断电模式下设置未使用/空载 IDAC、以便将输出强制为0V。  

    只需确认一下、您的 PVDD 是否为1.8V?  

    如果负载短路  、IDAC 将不会进入断电模式、除非使用警报功能。 如果输出短接至 PVDD、则输出将变为0mA 、因为不满足合规电压:

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Katlynne!

    电源为 VDD1、2=3.3V、 VIO=3.3V、PVDD=1.8V、VCC1、2=3.3V。 当客户设置 IDAC=0时、无负载、一  个器件上的一些 IDAC 输出电压变为0、而一些 IDAC 输出电压变为1.8V。 客户需要使用 VDAC、IDAC 并测试器件。 他们发现空载 IDAC 为0或大约为 PVDD。 那么、这 种现象是否正常?

    如图6-44所示、当输出电流为0 (开路负载)时、PVDD 的 DAC 输出不应为 PVDD。 您的意思是、唯一的机会是 输出短接至 PVDD。 我是否正确理解了这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hale、

    我将向设计人员检查第一个问题。 当 IDAC 设置为断电模式时、他们是否会看到此行为?

    该图表示输出电流与余量的关系。 在该图中、输出设置为满量程(150mA)、该图显示了电流调节能力如何随着余量的减小而降低。 我认为这与您的第一个问题无关。 除非您使用报警功能、否则不存在内置的短路断电。 当短接至 PVDD 时、IDAC 输出端本身会变为0、因为不符合图6-44所示的合规电压。

    我会在听到回声时通知您。   

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hale、

    以下是相关说明:

    这是单极电流 DAC。 它从 PVDD 向负载提供电流。

    该电流 DAC 的偏移典型值在±500uA 的范围内。 当偏移量为负时、代码= 0时、它将自行关闭。  这是因为 IDAC 是单极的。 它无法输出负电流。 当输出关闭时、它是三态、任何负载都会将其拉至接地。

    当偏移为正时(即500uA)、对于代码= 0、电流源将为无负载提供500uA 电流、并将其自身拉至电源。

    最棒的

    Katlynne Jones