This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC09QJ1300:ADC 设计相关问题

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC09QJ1300EVM, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1195521/adc09qj1300-adc-design-related-issues

器件型号:ADC09QJ1300
主题中讨论的其他器件: TSW14J57EVM

您好,

问题1:

ADC09QJ1300EVM 演示板是否有任何 FPGA 程序例程和约束文件?

问题2:

TI 在激光雷达场景中使用的 ADC09xJ800-Q1和 ADC09xJ1300系列的 ADC 芯片属于实际应用中的过采样或欠采样?

问题3:

如下图所示:使用 ADC 的优势之一:为什么对于5n 波形、1GSPS 采样率的等效采样率为25.6GSPS? 原则是什么?

问题4:

下图显示了使用 ADC 的第二个优势:如何实现多捕获平均? ADC 是否在一个采样周期内完成多个捕获平均值计算和输出波形? 仍然需要对多个采样周期取多个平均值?

问题5:

对于典型的激光雷达应用、使用 ADC09xJ800-Q1和 ADC09xJ1300系列 ADC 芯片时、应如何选择前端抗混叠滤波器的截止频率 fc?

例如、对于 ADC09xJ1300、对于规格中上升沿为1ns 的5ns 回波信号、抗混叠滤波器的截止频率为 fc < 0.5 * 1.3GHz?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请参阅下面我的评论。  

    我们有 ADC09QJ1300EVM + TSW14J57EVM( FPGA 采集卡),它可与 ADC GUI 和 HSDCpro GUI(控制 FPGA )配合使用,后者可用于评估 ADC。  

    2、您将在过采样应用中使用它。 由于 ADC09xJ800-Q1和 ADC09xJ1300分别能够以800MHz 和1300MHz 的频率进行采样。  

    在示例中、我们展示了 ADC 的脉冲响应。 ADC 实际上不是在25.6Gsps 采样、我们在800MHz 采样、但我们可以使用称为相干波形重建的方法来获得25.6Gsps 的有效采样率。

    4、 ADC 捕获数据、然后我们将过程发布到数据、以便及时对齐数据、然后对多个捕获的数据求平均值。 ADC 不会对所有数据进行任何平均值计算、所有数据都是后处理的。  

    一般 情况下、脉冲带宽根据脉冲上升时间计算得出、公式如下。 滤波器的袖带应允许脉冲带宽通过。  

     

       

    此致、

    Neeraj