This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1119:原理图帮助

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1195752/ads1119-schematic-diagram-help

器件型号:ADS1119

您好!
我需要连接6个压力传感器输入和1个 LVDT 传感器。 我实际上在寻找原理图、我已经准备好了一个。 请在附件中查找。  
此外、请帮助我选择 A0、A1地址行。 例如、如何从两个 ADC 芯片中选择特定的 AINx (x=0、1、2、3)由同一 I2C 通道控制。

谢谢、此致、
Abhishek Duivedi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Abhishek、

    如果您计划使用外部基准、则需要在外部提供。  如果您希望从 AVDD 提供基准电压、则需要安装 R7。

    如果将压力传感器作为单端(以 GND 为基准)进行连接、则无需安装差分输入电容器。  如果您确实连接了差分输入电容器(如差分输入器件)、则差分电容器的值需要至少比共模电容器大10倍。

    ADS1119的地址引脚不能连接到同一地址。 这意味着您不能使用您在工程图中显示的方案。  您可以将一个器件连接到 A0和 A1并连接到 GND (地址0x40)、而第二个器件连接到 DVDD 电源(地址0x45)。  这将在与微控制器通信时为器件提供2个单独的地址。

    两个 ADC 都连接到同一个 DRDY 连接。  这可以正常工作、但很难知道是哪个器件触发了 DRDY。  可以读取状态寄存器以验证转换是否是新的、并准备从器件中读出。

    此致、

    Bob B