This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:ADS1015-Q1支持

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1195547/ads1015-ads1015-q1-support

器件型号:ADS1015

我们的 ADS101x 系列 ADC 在 AIN 端口上具有 ESD 二极管、如果 AIN 端口上首先存在电压信号、但 VDD 未通电、则芯片的其他引脚、如 VDD、SCL、SDA、如果存在交叉条件、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colt、

    如果在 VDD 变为高电平之前向模拟输入施加电压、则可能超出绝对最大额定值。  输入电压将通过 ESD 二极管将电流驱动到引脚、并连接到 VDD 电源。  模拟输入引脚的绝对最大值有两个独立的条件:

    1. 输入电压不应超过 VDD + 0.3V。
    2. 通过器件输入引脚的输入电流必须限制在10mA 或更低。

    因此、应避免在 VDD 通电之前向输入引脚施加电压。  至少应该有足够的输入滤波器电阻来将电流限制在10mA 或更低。  在大多数情况下、一个1k 欧姆的滤波电阻器就足够了。  但是、由于 ADS1015的输入阻抗较低、使电阻器过大(大于2k)可能会导致测量精度问题。

    此致、

    Bob B