This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:一个不同输入通道的输入会影响下一个差分通道

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1194260/ads1262-the-input-of-one-different-input-channel-affect-next-differential-chennel

器件型号:ADS1262

你(们)好  

我使用的 ADS1262与下图类似,当我更改一个不同输入通道的输入时,它将影响下一个差动通道的输出。 例如、当我更改通道1的输入(AIN0、AIN1)时、保持通道2的输入(AIN2、AIN3)、但通道的输出发生变化、我不知道原因。

我想知道如何处理这一原因。

谢谢、致以诚挚的问候

Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的马金炎:

    我不确定我是否理解您遇到的问题。

    当您切换信道时、您认为第一个信道会影响下一个信道-这是正确的吗? 您能否提供显示您正在测量的内容以及您看到的误差的数据? 这将有助于了解您希望在每个通道上测量的内容以及在每个通道上实际测量的内容

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan:

    您的理解是正确的。 我们有一个面板、可以显示3个传感器的输出。ADS1262收集这些传感器的信号( SPS IS1200)、增益为32、我们添加了 FIR 数字滤波器。 我们已校准了量程数字输出:1000对于这三个传感器,您可能会在面板上看到3个传感器的输出为1000 (以 picure1为单位)。 当更改传感器1的输出时、其他两个传感器 不会发生变化、  传感器2的输出也会发生一些变化、这很奇怪、请参阅图2。

    谢谢、致以诚挚的问候

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的马金炎:

    您的所有传感器是否同时偏置? 或者、您是否仅偏置传感器1、然后进行测量、然后将偏置切换到传感器2并进行测量、然后将偏置切换到传感器3、然后进行测量?

    此外、您是否检查了来自 ADC 的数据是否与您在面板中显示的数据相匹配? 听起来您在控制器中执行了其他操作(您提到了 FIR 滤波器)。 因此、我想问问题是来自计算、还是可以确认 DOUT 的原始 ADC 数据也不正确?

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan:

    在我的测试中,所有三个传感器同时偏置满量程,每个传感器在面板中显示其输出1000。 当我将 传感器1的 siganl 从满量程更改为 0时,面板中传感器1的输出应从1000更改为0,而其他则应保持1000。 但现在,它有两个问题,1 i:传感器1的输出无法 返回到0,2:传感器2的输出无法保持1000。

     来自 ADC 的数据与面板中的输出相匹配。 FIR 滤波器是数字滤波器、如  ADS1262中的滤波器、如 SINC。

    谢谢、致以诚挚的问候

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的马金炎:

    这可能与稳定问题有关。 我看到运算放大器的输出端有一个滤波器、其截止频率非常低(~400Hz)。 您能否尝试减小100nF 电容器和/或2k Ω 电阻器的尺寸? 即使将它们降低到10nF 和1k Ω、也会得到7.96kHz 的截止频率、与 ADC 采样率(1200SPS)相比、这足以缩短稳定时间。 您还可以降低 ADC 数据速率、以查看这是否会对系统产生影响。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan:

    感谢您的回复。 我想知道  是否需要在 ads1262的输入之前添加一个公共滤波器来消除公共噪声?  

    现在 ADS1262的输入电压大约为0.35V,ADC 的增益为 X32,如果可以的话?

    对于 ADS1262的 Anicom 引脚、最好连接到 REFOUT、还是连接到 GND?

    谢谢、致以诚挚的问候

    Kim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的马金炎:

    以下是您的问题的答案:

    [引用 userid="506478" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1194260/ads1262-the-input-of-one-different-input-channel-affect-next-differential-chennel/4506727 #4506727"]我想知道  是否需要在 ads1262的输入之前添加一个公共滤波器以消除常见噪声?

    添加共模滤波器是一个好主意。 您可以通过在每个模拟输入上添加一个电容器来实现这一点、例如 IN2+、IN2-等

    与差分电容器相比、电容器的尺寸通常要小10倍。 因此、如果差分电容器为10nF、则您可以为共模元件选择1nF 电容器。

    [引用 userid="506478" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1194260/ads1262-the-input-of-one-different-input-channel-affect-next-differential-chennel/4506727 #4506727"]现在 ADS1262的输入电压约为0.35V,ADC 的增益为 X32 (如果可以的话)?

    您可以施加到 ADC 的最大输入信号(VIN)为 VREF/增益。 最大 VREF 为 AVDD + 0.1V 或~5.3V。  这两个条件都显示在表7.3中。

    如果 VIN = 0.35V 且增益为32、则信号为11.2V、远高于 ADC 可支持的电压。 假设 VREF = 5V 且 VIN = 0.35V、则可选择的最大增益为14.2。 因此、您需要在 ADS1262上选择8的增益、因为16的增益太大。 如果 VREF 电压较小、则还需要选择较小的增益

    [引用 userid="506478" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1194260/ads1262-the-input-of-one-different-input-channel-affect-next-differential-chennel/4506727 #4506727"]对于 ADS1262的 Anicom 引脚,最好连接到 REFOUT 或连接到 GND?

    您是否正在使用 AINCOM 引脚? 如果您未使用 AINCOM 引脚、则应将该引脚连接到中间电源。 在这种情况下、您可以使用 REFOUT 引脚。 ADC 数据表的第10.1.7节对此进行了说明

    布莱恩