This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7067:内部时钟关闭

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7067, ADS7951, ADC128S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1195836/ads7067-internal-clock-shut-down

器件型号:ADS7067
主题中讨论的其他器件: ADS7951

您好!

是否可以选择关闭 ADS7067的内部时钟并仅与外部时钟连接?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roee、

    否、ADS7067没有此选项。  如果您解释了您想要此选项的原因、我可能会提供有关选项和注意事项的建议。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只想使用32MHz 的外部时钟、并且消除了内部时钟切换可能导致的其他噪声。

    TI 是否有其他型号提供此选项? 采样率约为500KSPS。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roee、

    1. 我认为使用外部时钟不会将噪声降至最低。 由于内部时钟不需要驱动外部总线、因此它消耗的瞬态电流极小。  良好的去耦有助于抑制器件内部开关产生的任何噪声。  另一方面、PCB 上的时钟总线需要驱动总线的电容、因此需要消耗更多瞬态电流、从而导致噪声发射。  此外、外部总线是一种可以广播发射的天线。  通常、在考虑噪声发射时、时钟迹线是人们非常关注和努力的信号、因为它容易受到噪声发射的影响。  但是、如果注意、也可以将外部时钟总线噪声降至最低。
    2. 由于您正在研究 SAR 转换器、我将向您提供一项在分辨率、通道数和采样率方面与您选择的类似的建议。 通常、分辨率较低的新一代器件允许在 SAR 器件上使用外部时钟。  ADS833x 可以使用 SCLK 作为转换时钟。  对于这个器件、它确实包含一个内部振荡器、但是 SCLK 选项将覆盖这个特性。 ADS7951没有内部时钟、并且始终使用 SCLK 作为转换时钟。  该器件为12位、8通道、Fs 高达1Msps。  许多 Δ-Σ 允许使用外部时钟,但我看不到集成 FS >= 500kSPS 和8通道多路复用器的任何选项。
    3. 我认为、您要求外部时钟的标准将导致您选择不适合您的应用的器件。 我们具有最低噪声的最高分辨率 SAR 器件使用内部振荡器、这些器件具有极低的噪声。  

    希望这些信息对您有所帮助。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、非常感谢 大家详细地解释了答案。 当然、它确实很有帮助、 并改进了选择 ADC 的一些要求。

    事情是、这个 ADC 在整个电路板的每次运行中只会使用很短的时间、所以我认为如果组件有一个关闭模式来关闭内部开关并在待机模式中等待、那将是很好的。

    是否有这样的组件也能够以300KSPS (14-16位)的速率进行采样?

    谢谢您、

    非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roee、

    我提到的两个器件(ADS833x 和 ADS7951)都可以以较低的采样率运行。   如果 您对12位数据满意、则 ADC128S102是一个不错的选择。  通常、您可以期望较旧的一代和较低分辨率的器件将 SCLK 用作转换时钟。  同样、我建议将您的设计限制在本课程中的器件上并不是一个好主意。  具有内部时钟的现代器件具有低噪声和低辐射。  此外、任何外部时钟的发射量都比内部时钟大得多。

    艺术