This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE44S30EVM:AFE44S30EVM 的编程接口

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE44S30EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1196288/afe44s30evm-programming-interface-for-afe44s30evm

器件型号:AFE44S30EVM

您好!

第一次在这里发布。 我们已经使用提供的 GUI 和寄存器生成主 Excel 试用了 AFE44S30EVM 评估模块一段时间、我们想知道评估模块是否有编程接口? 我们希望通过编程方式与评估模块连接、以控制评估模块并从中读取数据。 在 SBAS975–2019年12月文档中、有一个有关 SPI 和寄存器映射的部分、但我们想知道是否有可通过 USB 连接使用的高级编程语言解决方案。

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此讨论处于 NDA 状态。

    我将通过电子邮件与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你。 我很期待您的电子邮件。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电子邮件已发送。