This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:数据读取周期的时间

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1196098/ads1256-time-for-a-data-read-cycle

器件型号:ADS1256

您好、PADC 团队

当输入频率为7.88MHz 时、单个数据读取周期需要多长时间?

 单个数据读取周期代表:

DAC 数据就绪(DRDY Lo) →从 SPI 唤醒信号并发送 RDATA 命令→读取转换数据 →DAC 数据就绪(DRDY Lo)

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄大卫、您好!

    此问题的答案包含在 ADC 数据表中-您是否已经查看过本文档、尤其是第20-22页? 是否有不明确的具体情况?

    请注意、数据速率等将随时钟频率而变化、因为数据表使用7.68MHz 的标称时钟频率。 因此、如果您使用的是7.88MHz 时钟、数据速率将按7.88/ 7.68=1.026的因子进行缩放。

    如果您有任何其他问题、请告诉我

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Bryan

    谢谢! 错过了部分...

    另一个问题:

    我的客户报告说他们使用了 ADS1256EVM、电路板工作正常。

    但是、从电路板上移除 ADS1256并对 AVDD = 5.0V、DVDD = 3.0V 下的器件执行多次测试后、器件无法读取数据(DRDY 保持高电平)

    他们认为设置错误、您能帮助检查他们 的问题 吗、如下所示?

    1.是否可以将数据作为地址(1字节)+寄存器值(1字节)发送?  通信频率为100k-3MHz

    待 机→唤醒→RDATA→WREG 在上电后已发送、但器件未响应、是否需要任何其他设置来初始化器件以获取单次触发模式数据?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄大卫、您好!

    请注意、SCLK 周期是相对于 fCLK (最小值)或 Fdata (最大值)的。 因此、如果您使用的是7.88MHz fCLK、您可以使用的最快 SCLK 频率为 fCLK / 4 = 7.88/ 4 = 1.97MHz。 因此、您不能使用3MHz 的频率。 我已从数据表中复制此信息、如下所示。

    ADC 是否会在任何时候或在任何情况下切换 DRDY? 您是否在 DOUT 上看到过任何活动? 如果您在 DRDY 或 DOUT 上未看到任何内容、则可能意味着 ADC 未正确通电、或未正确应用 CLK 信号。

    一个非常简单的测试是为 ADC 供电、应用 CLK 信号、然后将 SYNC 引脚置于高电平。 此时、您应该会看到 DRDY 以大约默认数据速率(30kSPS)进行切换。 请注意、您无需 SCLK 或任何命令即可使其正常工作。 如果在这些条件下看不到 DRDY 切换、则说明存在电源或 CLK 问题。

    布莱恩