This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81001:DAC81001数据表参数

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC81001, DAC91001, DAC11001B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1196761/dac81001-dac81001-datasheet-parameters

器件型号:DAC81001
主题中讨论的其他器件: DAC91001、 DAC11001B

您好!

我想生成一个正弦信号、在100Hz 至20kHz 的频率范围内具有高 SINAD。 因此、我找到了 DAC81001 (DAC91001和 DAC1001也没关系)。 在查看数据表参数时、我看到该 DAC 在1kHz 输出下表现良好。 我假设性能会随着频率的降低而提高。 但是、我仍然有问题、因为在这里的数据表 中、 没有显示图41中低于500Hz 的 NSD 中的 www.ti.com/.../dac81001.pdf 使用图42、我计算了0.1Hz 时的 NSD 值为40nV/rtHz、这对我来说很明显很好。 但是、我仍然想问我是否能够生成具有出色 SINAD 性能的100Hz 正弦信号。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以使用此器件以100Hz 的频率生成所需的性能正弦波。 此外、我们还对该器件的20位型号进行了修订、您可以查看 DAC11001B。

    此致、

    AK