This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC61404:

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1193555/dac61404

器件型号:DAC61404

我之前问过、在使用感测线路时、是否可以使用不相等的电压、结果被告知可以。  我们看到器件闩锁。  当感测线路上存在偏移时、我看到器件发生闩锁。  目前、AGND 连接到 DAC GND。  SENSENx 线会潮到一个可悬空+/- 1.5V 的接地端。  SENSEPx 连接至目的处的 VOUT。  我们有 AVDD 32V、AVSS 为-5V。  器件 DACRANGE 寄存器在0至40V 模式下设置为0x3333。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有明确提出这个问题、但是这个设置是否正确处理这个模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akhilesh 将进行审核并作出回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    补偿电容器连接的状态是什么? 这些电容器是否安装在板上?

    确保 SENSEPx 线连接到远程位置的 Vout

    此致、

    AK