This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81404:功耗测试结果请求

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1194191/dac81404-power-consumption-test-results-request

器件型号:DAC81404

您好、德克萨斯州、

大家好!!

DAC81404RHBT

我们计划使用上述 DAC 器件、我们需要 DAC 的电源电流以实现高达150pF 的容性负载、这是我们的系统功耗计算所必需的。

如果适用于内部基准模式,您能否与我们分享功耗结果,前提是模拟 VDD 电源:26V 和 AVSS:0V,数字 VDD 电源:5V

--
谢谢、此致、
Jaganathan.s
工程师 HDD
联系人:044-47414248
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最大 AVDD 电流为8mA、DVDD 电流 = 8mA

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhlesh K

    感谢您的快速响应。

    我们需要该 IC 用于电池应用、因此我们从数据表中获得的最大电流为8mA。

    但是、在空载条件下、我们需要该 IC 的典型电流消耗、AVDD 为26V。 您能否共享相同的内容

    谢谢、此致

    Jaganathan S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akhilesh 现在正在审核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我引用的数字是针对空载条件。 我们没有准确描述您提到的 AVDD 下的器件特性。 将其最大值设为8mA

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    AK