请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC81404 您好、德克萨斯州、
大家好!!
DAC81404RHBT
我们计划使用上述 DAC 器件、我们需要 DAC 的电源电流以实现高达150pF 的容性负载、这是我们的系统功耗计算所必需的。
如果适用于内部基准模式,您能否与我们分享功耗结果,前提是模拟 VDD 电源:26V 和 AVSS:0V,数字 VDD 电源:5V
--
谢谢、此致、
Jaganathan.s
工程师 HDD
谢谢、此致、
Jaganathan.s
工程师 HDD
联系人:044-47414248