This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:已配置与已接收 JESD204B 参数

Guru**** 2555320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1195935/dac38j84-configured-vs-received-jesd204b-parameter

器件型号:DAC38J84

我想验证在 ILAS 序列期间是否正确接收到 JESD204B 参数。 数据表中不清楚哪些寄存器是 RO、哪些是 RW、因此我不确定它们是否代表接收到的数据或寄存器写入配置。

是否有办法验证在 ILAS 序列期间已接收到哪些 JESD204B 链路参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 JESD204 TX 和 JESD204 RX 链路之间的 ILAS 序列检查不匹配、则链路配置错误将持续存在、无法清除

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kang 的回应。 那么、我很清楚:其他寄存器的所有参数都是"预期的"参数(主机直接写入这些寄存器)、然后检查 位13显示预期与接收之间是否匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    [引用 userid="266783" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1195935/dac38j84-configured-vs-received-jesd204b-parameter/4509295 #4509295"]来自其他寄存器的所有参数都是"预期的"(主机直接写入这些寄存器)[/quot]

    请阐明您对其他寄存器的定义。 我要说、大多数寄存器都是由主机直接写入的。 有一些警报寄存器要求主机读回 JESD204状态机或其他 DAC 功能的状态。

    e2e.ti.com/.../6064.DAC3xJ8x-ILA-Sequence.xlsx

    您可以查看上面的电子表格以了解 ILAS 序列详细信息。

    顺便说一下、ILAS 序列是业内使用最少的警报。 这是从主机侧进行的简单检查、以确保 DAC 侧在 LMFS 设置上正确编程。 这就像一名教师确保学生正在上课、并指出他们的姓名、并期望"在场"得到回应。

    由于 FPGA 和 DAC 端的编程非常复杂、业界大多数人只会忽略此警报。 在 DAC 侧、这可以通过将 SYNC_Request_ENA 设置为0xDF 并将 ERROR_REPORT_ENA 设置为0xDF 来完成(不包括链路配置错误)。

    e2e.ti.com/.../6663.DAC3xJ8x-JESD204B-Sync-Request-and-Error-Report.pptx