This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81404:NOP 寄存器

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1196177/dac81404-nop-register

器件型号:DAC81404

您好!

有几个问题。

NOP 寄存器的功能是什么?

2.如果在没有 NOP 的情况下发送数据、是否会发生存储器故障或页面故障?

对于异步更新、SPI 信号之间的延迟值是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    NOP 寄存器对于读取命令或菊花链模式很有帮助。 写入该寄存器不会更新任何内容。  

    我不明白你在这里要问什么。 写入 NOP 寄存器不会更新任何其他寄存器、并且您无需在写入任何其他数据寄存器之前写入 NOP 寄存器。 请告诉我这是否回答了您的问题

    在异步模式中、SCLK 的上升沿被用作"LDAC"。 我们没有此计时的规格、但您可以参考数据表中的此图、以获取 DAC 输出响应的典型图:

    最棒的

    Katlynne Jones