This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04:RTD 的变化#39;S 电阻取决于 IDAC

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1195073/ads122c04-variation-of-rtd-s-resistance-depending-on-idac

器件型号:ADS122C04

可能涉及的人员、  

我使用4线制方法测量 RTD 时遇到问题。

RTD 的电阻值根据测量电流而变化。(由于 P= I^2 * R)  

目前、我使用正常模式操作、20SPS (最低采样数据速率)和单次转换。

1) 1)进行20次采样后、IDAC 是否会在另一个 START/SYNC 命令之前关闭?

2) 2)角拍转换模式、20SPS 实际转换时间为50.01ms。 在50.01ms 内、IDAC 是否会持续流动?

3) 3)单次转换后、ads122c04进入低功耗状态。 从 IDAC 的角度来看、它与断电模式是否不同?

4) 4)您能否就该问题提出其他建议?

 

此致、

Jun HYEOB - LEE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6月、

    1. 要打开 IDAC 并将整个器件置于低功耗状态、您可以发出断电命令(请参阅第8.4.3.3节和图54)。 或者、您可以在采样结束时手动打开和关闭 IDAC。
    2. 一旦 IDAC 打开、它将保持打开状态、直到通过写入寄存器2来将其关闭、或者发出断电命令。
    3. 单次转换后、IDAC 不会关闭、除非您写入寄存器2或发出断电命令。
    4. IDAC 具有多个不同的电流输出电平(10uA 至1500uA)。 ADS122C04是一款具有集成 PGA 的超低噪声 ADC。  您应该选择一个 IDAC 值、以最大限度地减少 RTD 的自发热。  当然、使用较高的电流电平将使输入信号电平、因此在较高的电流电平下、信噪比可能会更好、但根据您的意见、您最好使用较低的电流电平并增加 PGA 增益。
    5. 《RTD 测量基本指南 》是一个很好的资源、涵盖了有关 RTD 使用和误差源的大量详细信息。 第1.5.2节介绍自发热。

    我希望这对您有所帮助。  

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 der Art Key、

    根据您的建议,我在 readadC()之后发送了断电命令。
    在恒定温度机器中、测试环境为25 Celcius。 与之前的设置相比、我的意思是在没有断电命令的情况下、RTD 的电阻增加了更多。  
    我认为这是一件奇怪的事情、所以我再次测试了它相同的条件、结果也是一样的。

    ex) sensor.start();
       sensor.readadc ();
         ------ (计算 EQ)
       sensor.powerdown();
         ~~~~(其他代码)

    然后我将尝试4号设备,然后我将分享它是怎样的。  
    感谢 Art Key

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6月、

    我建议使用 IDAC 电流电平、这样会导致自发热不会或最小。  您不 想尝试打开电流并快速测量以避免自发热。  您需要将电流保持在较低的水平、使电流产生的自发热最小。  根据您的 RTD、此最佳电流电平将有所不同。  如果您尝试打开和关闭电流较高的 IDAC、则 RTD 将始终自动加热和冷却、具体取决于您的 IDAC 是打开还是关闭。  请查看《RTD 测量基本指南》中的第1.5.2节。

    此致、

    艺术