可能涉及的人员、
我使用4线制方法测量 RTD 时遇到问题。
RTD 的电阻值根据测量电流而变化。(由于 P= I^2 * R)
目前、我使用正常模式操作、20SPS (最低采样数据速率)和单次转换。
1) 1)进行20次采样后、IDAC 是否会在另一个 START/SYNC 命令之前关闭?
2) 2)角拍转换模式、20SPS 实际转换时间为50.01ms。 在50.01ms 内、IDAC 是否会持续流动?
3) 3)单次转换后、ads122c04进入低功耗状态。 从 IDAC 的角度来看、它与断电模式是否不同?
4) 4)您能否就该问题提出其他建议?
此致、
Jun HYEOB - LEE