This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8556:适用于 pSPICE 的 ADS8556

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1197159/ads8556-ads8556-for-pspice

器件型号:ADS8556

大家好、

我帮助客户提出问题。

"

我想使用 pspice 仿真 ADS8556、但我不知道如何使用这些模型。

直接输出  、而无需电源?

DIN_5和 DIN_3有何区别?

DIN、DIO、DOUT 有什么含义?

                   

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    在我看来、您曾尝试在P-Spice 中打开 ADS855x IBIS (I/O 缓冲区信息规范)模型:

    IBIS 模型用于数字信号完整性验证、我们没有可仿真 ADS8556功能的 pspice 模型。