This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M02:将多个具有不同通道的器件同步

Guru**** 2754195 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04, ADS131M02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1196637/ads131m02-sync-several-devices-with-different-channels

器件型号:ADS131M02

大家好、团队、

是否可以使用 SYNC/RESET 引脚同时同步 ADS131M02和 ADS131M04 (4通道版本)?

此致、

基宽原

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kei、

    我没有看到同步它们的任何问题。 客户是否有任何特殊原因不想使用 M06而不是两个 ADC?

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 DALE-SAN、

    感谢您的回答。

    使用2个 ADC 的原因是模拟输入在客户的电路板上相差很远、因此需要将其分为多个 ADC。

    此致、

    基宽原