This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSIEVM:PSIEVM PA045B 无法在旁路模式下更改偏移

Guru**** 2797425 points

Other Parts Discussed in Thread: PSIEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1196934/psievm-psievm-pa045b-unable-to-change-offset-in-bypass-mode

器件型号:PSIEVM

我使用精密信号注入器工具测试 PSIEVM PA045B 输出、我注意 到我无法更改偏移。 根据用户指南、我验证了 SE_VCM 跳线 JP4是否连接到 VCM、并且对于单端模式、DIF_VCM 跳线 JP8是否接地。 但是、我无法更改工具中的偏移、除非我将 JP1和 JP3更改为使用 滤波器而不是旁路。 由于这个问题、我有两个问题:

  1. 为什么在使用旁路时无法更改单端模式的直流偏移电压? 为什么使用滤波器模式可以配置直流失调电压?
  2. 当我使用单端偏移和滤波器模式读取数据时、我会在 F280039C controlCARD 上获得以下波形(PSI 工具设置为振幅为2.1V、偏移为1.25V、频率为2kHz)。 然而、当 我在旁路模式下测试同一 PSIEVM 时、信号是干净的、唯一的问题是它削波低于0V。 我还在  2kHz 时用 AG33522A 波浪滤波器检查了信号、并且信号很干净。 使用滤波器模式是否有原因会导致信号噪声更大?

我已在2个 PSIEVM 上测试了此偏移问题、因此我认为这不是我拥有的 EVM 的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Omer、

    使用 单端 SMA 输出时、2kHz 滤波器的最后级也用作直流失调电压的加法放大器。  旁路时、无法为单端模式添加直流偏移。  差分输出具有一个额外的放大器、该放大器既可用作直流偏移的加法放大器、也可用于驱动差分 SMA 输出。  在这种情况下、您可以在使用2kHz 滤波器或旁路时添加直流失调电压。  这是 PSIEVM 设计的一个限制。

    这 看起来像是由于负载电容过大而导致的输出不稳定。  旁路有源滤波器时、单端输出 SMA 直接连接到 DAC 输出放大器、该放大器可驱动相当重的容性负载。  使用2kHz 滤波器时、滤波器的最终级直接连接到输出 SMA、并且只能驱动大约50pF。  该负载电容可能来自电缆、尤其是在电缆较长时、或由于 ADC 板上的输入电容。  您可以通过在 PSIEVM (R100)上添加一个50ohm 输出电阻器或减少外部负载电容来提高稳定性。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用