This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:ADC12DJ3200EVM 详细信息、用于验证与第三方 KU115开发板的兼容性

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1193430/adc12dj3200evm-adc12dj3200evm-details-to-verify-compatibility-with-third-party-ku115-dev-board

器件型号:ADC12DJ3200EVM

EVM12DJ3200EVM 用户手册未指定所有电路板的 FMC IO。 因此、我需要有关这方面的更多信息、以便安全地验证与我们预期的 KU115开发平台的兼容性。

我们打算仅使用以下 EVM FMC 连接、1.8V FPGA 组和 JMODE0中的 ADC:

  • DA0-3和 DB0-3
  • SYNC_SE 信号、电压为1.8V
  • FPGA_JESD_CLK_A
  • GND

出现的问题包括:

  1. 除了外部5V 电源和一些输入射频信号外、这组信号是否足够或 EVM 是否还需要其他输入/输出?
  2. SYNC_SE 在3.3V 时似乎是预期的、因此需要修改 R25以允许1.8V SYNC_SE 信号是正确的吗?
  3. 我们希望避免从 ADC 接收 OVRx 信号、因为它们可以大于1.8V。 我们会在 GUI 中禁用它们、但 GUI 似乎被调试、它们看起来硬代码被禁用(在 OVR_CFG 寄存器中)。 因此、我们需要确认 OVR_CFG 的 GUI 读数确实正确、并且始终在没有风险的情况下禁用它们。
  4. 我们打算通过 J27将 TDO 和 TDI 短接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    ADC12DJ3200EVM 设计文件包含 EVM 原理图、以便为您提供所有 FMC 连接。

    您可以在此处下载...  www.ti.com/.../ADC12DJ3200EVM

    我还建议申请访问我们的 JESD IP。 与多个 FPGA 开发套件相比、我们有多个有关连接多个 ADC 和 DAC 的示例。

    www.ti.com/.../TI-JESD204-IP

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     ,
    感谢您的回复。 我非常了解 EVM 原理图(我在其中找到了消息中提到的路径、电阻器和分流器的名称)以及固件示例。
    不过、我认为这两个资源中的任何一个都不能回答我的问题。
    希望您能再看一下我的问题。

    此致、

    Steven。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题脱机后关闭开机自检。