This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L11:50/60Hz 滤波器

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1194877/ads127l11-50-60hz-filter

器件型号:ADS127L11

我想确认器件内部是否有50/60Hz 线路频率滤波器。 当输入与低频率耦合时、客户会感到担忧。 噪声。 我知道、一些 ADC 内置50/60Hz 滤波器。

此致

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    通过使用 SINC3滤波器、您可以获得非常好的50Hz 或60Hz 线路频率抑制、但您只能使用50sps (对于50Hz 抑制)或60sps (对于60Hz 抑制)。  还有其他滤波器设置可以提供一定程度的线路频率抑制、但由于电力线频率的容差、衰减效果将不如 SINC3所提供的衰减效果。

    在大多数情况下、ADS127L11以更高的数据速率使用、在这些情况下、电力线频率的衰减很少或没有衰减、需要使用后数字滤波器来消除。

    数据表中的表8-7提供了使用 SINC3滤波器时的电力线抑制的详细信息。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、谢谢。  

    客户想知道 ADS127L11和 ADS126x 系列之间50/60Hz 滤波器的区别是什么? 在50/60Hz 条件下、以下哪一项是良好的? 是否有比较结果? 客户只需担心 ADS127L11比 ADS126x 差。 非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    这取决于 ADS126x 使用的滤波器和数据速率。  如果使用 ADS126x SINC3滤波器、则两个 ADC 在以50sps (50Hz)或60sps (60Hz)数据速率运行时将具有相似的50/60Hz 抑制性能。  ADS126x 内的 SINC1和 SINC2滤波器将不那么好、而 SINC4滤波器将优于 ADS127L11。

    由于世界不同地区的电力线频率可能会变化+/-3%或更高、因此滤波器的宽度将决定对电力线频率噪声的最小抑制。

    比较性能的最佳方法是查看滤波器响应。  以下滤波器响应适用于 ADS126x (图9-20和9-21):

    ADS127L11 SINC3滤波器具有与 ADS126x SINC3滤波器大致相同的响应、如下图8-18所示。

    除了 ADS126x 内的正弦滤波器选项之外、ADS126x 还具有同步50Hz 和60Hz 滤波器选项、ADS127L11不包括该选项。  使用20sps 的滤波器、可以在50Hz 和60Hz 条件下获得良好的抑制效果。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供更多详细信息!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    不用客气!

    此致、
    Keith