This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-EP:我的客户对 ADS1278MPAPTEP 有疑问、

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1196617/ads1278-ep-my-customer-has-questions-about-ads1278mpaptep

器件型号:ADS1278-EP
主题中讨论的其他器件:ADS1278

您好,Team,

我的客户对 ADS1278MPAPTEP 有疑问

"请问如何设计 IC ADS1278MPAPTEP 未使用的模拟输入引脚。"

这对我的客户非常重要、请给出准确的回答、谢谢。

此致、

凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katherine、

    ADS1278未使用的模拟输入引脚可保持悬空或无连接。  此外、建议将未使用通道的/PWDNx 引脚连接至 0V、以降低 ADC 的总功耗。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Keith

    感谢你的答复。

    保持悬空、或者似乎没有相同的连接。   由于这些信息对我的客户非常重要、我想再次确认您想表达的信息只是无连接的方式、对?

    此致、

    凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katherine、

    是的、未使用的输入引脚没有连接。

    此致、
    Keith