This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5688:CLK2/CLK2C LVDS 或 LVPECL

Guru**** 2584365 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC5688, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1194461/dac5688-clk2-clk2c-lvds-or-lvpecl

器件型号:DAC5688
主题中讨论的其他器件: LMK04828

大家好、

(1) CLK2/CLK2C 是否接受 LVDS? 还是 LVPECL 仅可用?

(2)对于 LVPECL、我想确认如何设置时钟接口。 根据数据表,它看起来是:  

- VCM = CLKVDD 1.8V * 2/3 = 1.2V

- 1V 摆幅

-电源电压应该为3.3V 域

正确吗?

电路配置是否正确?

此致、

Ella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    关于您的问题1.

    [引用 userid="436821" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1194461/dac5688-clk2-clk2c-lvds-or-lvpecl ](1) CLK2/CLK2C 是否接受 LVDS? 或者 LVPECL 是否仅可用?[/QUERP]

    最好使用 LVPECL 或 HSDC 驱动器(在 LMK 系列上)以获得最佳的压摆率和最佳的抖动/相位噪声性能。 请与时钟团队讨论可为 DAC5688产生最佳相位噪声的时钟驱动器类型。

    关于您的问题2.

    [引用 userid="436821" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1194461/dac5688-clk2-clk2c-lvds-or-lvpecl ](2)对于 LVPECL,我想确认如何设置时钟接口。 根据数据表,它看起来是: [/报价]

    不同的时钟驱动器和摆幅设置在 LVPECL 下拉电阻上具有不同的接口。 例如、LMK04828具有以下用于 LVPECL 终端的网络。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ella、

    关于 LVPECL 至 LVDS 端接:

    • LVPECL 驱动器是电流驱动器、这意味着它需要一条直流电流返回路径接地。 发射器电阻器(电阻 器下拉至接地)可为140-220欧姆、具体取决于所需的摆幅和共模。 对于标准 LVPECL、使用150欧姆。
    • LVDS 接收器/驱动器是一种电流驱动器、需要100 Ω 差分端接来生成波形。
    • 要从 LVPECL 转换为 LVDS、必须考虑两个规格:LVDS 接收器输入摆幅和共模电压要求(如您所列出)。
      • 在驱动器侧放置150欧姆电阻、为 LVPECL 驱动器提供必要的端接。
      • 在150欧姆端接后放置交流耦合电容、以清除 LVPECL 驱动器设置的共模电压。 对于标准/典型值、LVPECL 共模电压为 VCC-2V、LVDS 为1.2V
      • 在交流耦合电容器之后、必须通过电阻器网络(分压器)复位共模、以获得1.2V 电压  
        • 注意:  当 LVDS 接收 器在内部进行直流偏置时、不应放置该电阻器网络。 在您的情况下、DAC 不会在内部偏置、因此必须包含电阻器网络以设置共模。
      • 最后、将100 Ω 差分端接尽可能靠近接收器放置、以提供必要的 LVDS 端接。
    • 一些示例:  

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kang、Jennifer、

    感谢你的答复。 我很困惑。 Kang 提到  CLK2/CLK2C 不接受 LVDS。 我们为什么需要 Jennifer 提到的 LVPECL 转 LVDS 终端?  

     

    [引用 userid="4249" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1194461/dac5688-clk2-clk2c-lvds-or-lvpecl/4502226 #4502226"]例如,LMK04828具有以下用于 LVPECL 终止的网络[/引用]

    您共享的捕捉显示了驱动器端接。 接收器端接应该是什么样的?

    我不熟悉此应用。 因此、我希望您对客户的善良和耐心的理解能够为客户提供正确的反馈。

    此致、

    Ella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    不用担心。 DAC5688 clk 接收器在 CLK2p/m 引脚上需要100 Ω 终端。 它显示在 Jennifer 分享的照片上。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kang、Jennifer、

    谢谢。 让我再提一个问题!

    1) 1)对于图40 (CLK2/C 的 LVPECL 输入)、我们如何设置共模电压1.2V? 对于 LVDS、我们需要如上所述为直流偏置放置电阻器网络。  

    2) 2)客户可以将 LVPECL 馈送到 CLK2/C 图40显示了 LVPECL 的配置、但我感到困惑。

    - 150 Ω 至 GND 应该被放置在驱动器端 接收器( DAC5688的 CLK2/C)是否还需要该电流驱动电阻器?

    - 100 Ω 终端用于 LVDS。 LVPECL 还需要该100 Ω 终端?

    谢谢!

    Ella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以再问一个问题吗?

    3) 3)我查看 了 LVDS 接口的 AN-1194故障安全偏置(修订版 C)(TI.com)。  DAC5688是否  为开路输入条件提供内部失效防护偏置? 客户希望了解 Jeniffer 先前展示的两种 LVDS 直流偏置配置之间的差异。 如果它具有内部失效防护偏置、则客户不一定会选择第一个选项。 对吧?

    Ella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    明天让我答复。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ella、

    我更仔细地查看了 DAC 数据表-有1.2V 内部偏置、这意味着不需要电阻器网络、您可以按原样遵循图40。

    若要详细回答您过去的问题以供将来参考:

    1) 1)对于图40 (CLK2/C 的 LVPECL 输入)、我们如何设置共模电压1.2V? 对于 LVDS、我们需要如上所述为直流偏置放置电阻器网络。  

    • [jb]您可以在接收器侧的交流电容器之后添加一个电阻器网络、就像我之前共享的电容器(Rtop = 13k 欧姆、Rbottom = 7.5k 欧姆)、以设置 VCM = 1.2V。请注意、这仅在接收器未内部偏置的情况下才会发生。 数学计算如下:  
      • Vcm = Vcc * Rbottom /(Rtop + Rbottom)  
      • Vcm = 3.3 * 7.5k/(13k+ 7.5k)  
      • Vcm = 1.20731707 V =~1.2V

    2) 2)客户可以将 LVPECL 馈送到 CLK2/C 图40显示了 LVPECL 的配置、但我感到困惑。

    • [jb] 在两种信号格式之间转换时、可以将端接方案分解为两 个基本部分:驱动器端接和接收器端接。 让我们考虑个一般示例:
      • 驱动器侧
        • 项目符号1: 此处、您应提供驱动器所需的端接。 对于 LVPECL、您将150欧姆电阻接地。
      • 接收器侧
        • 项目2a:交流电容
          • 在这里、您放置交流电容器以"清除"共模电压。 换句话说、在第1个项目符号测得的共模电压将不同于在第2b 个项目符号测得的共模电压。 您可以在第2a 个项目符号中将 VCM = 0V、其中电容器位于此处。
        • 项目2b:端接、接收器侧
          • 在这里、您放置接收器所需的端接(例如、LVDS 的100 Ω 差分)。
          • 如果需要设置共模电压、还应放置一个电阻器网络。 例如、如果驱动器的 VCM = 1.3V、我们放置交流电容器以使 VCM = 0V、然后添加电阻器网络以设置 VCM = 0.6V

    - 150 Ω 至 GND 应该被放置在驱动器端 接收器( DAC5688的 CLK2/C)是否还需要该电流驱动电阻器?

    • [jb] 150 Ω GND 在驱动器端、以满足 LVPECL 驱动器要求。
    • DAC 接收器不需要150欧姆电阻器。 我们更改信号类型的原因是因为
      • A)接收器要求特定的信号类型(例如、接收器拓扑基于 LVDS、只接受 LVDS)或
      • b)接收器具有驱动器不满足的特定 VCM/摆幅要求。  例如、LVPECL 的摆幅大于 LVDS。 某些接收器 无法处理 LVPECL 摆幅输入、必须进行衰减、这就是我们必须从 LVPECL 转换为 LVDS 的原因。  

    - 100 Ω 终端用于 LVDS。 LVPECL 还需要该100 Ω 终端?