This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1304M25:TIEVM-HV-1PH-DCAC Excel 文件内容不理解

Guru**** 2575295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1192805/amc1304m25-tievm-hv-1ph-dcac-excel-file-content-does-not-understand

器件型号:AMC1304M25

大家好、

我们的一位客户不理解下面 Excel 文件中的内容、您能  帮助解释一下吗?

calculation.xlsx

在 Vbus 中、反射式是 RH 和 Rdiff 之间的并联、此处对此不了解。

为什么 Rdiff 为12.5k? 我在 AMC1304X25数据表中看到 rid 为25kΩ μ m。数据表中的 rid 是指 Rdiff 吗? 如果不是、为什么是 Rdiff 12.5KΩ、 请 您帮助解释?

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    您能否询问客户他们 在哪里获得了此 Excel 文件? 我不熟悉它-也许 SEM 团队中有人会制作它吗?  

     客户尝试做什么? 我很乐意帮助他们设计电路或帮助他们选择器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    感谢您的回答。  

    它是以下文档中提到的 Excel。

    电压源逆变器参考设计(修订版 E)

    此致、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    这是 SEM 团队设计-我不确定为什么使用了12.5k。 我要将此主题移至他们的论坛、供他们发表评论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    感谢您的跟进。 我将等待他们的响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉推送、这里有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人:

    我收到了 PL 的反馈、他们告诉我该组件的内部电阻为25kOhm。 我认为您应该使用此新值重新执行所有计算。

    谢谢

    此致

    Riccardo