This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:应用问题。

Guru**** 2966220 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1262, ADS1263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1197922/ads1262-application-issue

器件型号:ADS1262
主题中讨论的其他器件: ADS1263

您好!

是否有用于 ADS1262的演示板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reed、

    ADS1262没有专用的 EVM。 但是、有一个适用于 ADS1263的 EVM。 ADS1263是与 ADS1262完全相同的 ADC (引脚分配、性能、功率、特性等)、 除了 ADS1263内部还有一个额外的24位 ADC。 因此、只需忽略24位 ADC 功能、即可使用 ADS1263评估 ADS1262。

    以下是 ADS1263EVM 的链接: https://www.ti.com/tool/ADS1263EVM-PDK

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、谢谢!