This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5311:DAC5311IDCKT 的引脚分配问题

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1198025/dac5311-pin-assignment-question-for-dac5311idckt

器件型号:DAC5311

尊敬的 TI 团队:

感谢您的支持。

我们的一位客户问、

* DAC5311IDCKT 的引脚1是什么?

原因是数据表显示了引脚1。

2.0V 至5.5V、80μA μ A、8位、10位和12位、 SC70中的低功耗单通道 DAC 数据表(修订版 C)(TI.com)

但他实际上得到的是封装上没有点。

因此无法识别引脚1的位置。



可以提供一些建议吗?

非常感谢。
此致、
Takashi Matsumura

T4530451

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matsumura-San、

    在这种情况下、条形符号将指示顶部/引脚1的位置:

    谢谢

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Frost-San!

    非常感谢您的帮助!

    Takashi Matsumura