This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7734:DAC7734EC -正弦波和阶梯波形生成

Guru**** 2534870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1199072/dac7734-dac7734ec---sine-wave-and-staircase-waveform-generation

器件型号:DAC7734

您好!

我使用 的是 DAC7734EC、我需要生成正弦波和阶梯波形作为 DAC 输出、这些输出将被线性放大器放大。

请告诉我需要设置的寄存器和值、以便生成必要的波形。  

共享用于生成正弦/阶梯波形的参考设计。

谢谢、此致、

Nagendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nagendra、

    我们没有适用于此应用 的参考设计、但没有生成波形所需的外部电路。 您可以按照数据表示例配置单电源或双电源运行的原理图。  

    您为生成波形而写入的值将取决于您在波形的每个周期想要的步长数。 这是一个16位器件、因此值的范围为0到2^16 (或0xFFFF)。 输出电压的计算方法为:

    写入序列由24位组成。 位23和22是地址位、用于确定要更新的 DAC 输出通道。  位15至0是设置输出的16个数据位。  

    最棒的

    Katlynne Jones