This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:ADS8688正在锁定

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1198811/ads8688-ads8688-is-locking

器件型号:ADS8688

大家好、我们正在项目中使用 ads8688。有时我们在加电后读取的是相同且无流的数据、ADS8688正在响应其他建议。当我们使用示波器进行检查时、 我们看到该值是写入"Man Ch N"后的"样本 n 中的数据"。如果没有加电/断电、这种情况就不会更好。当我们延迟 AVDD 时、我们不会遇到锁定等情况。 原因可能是什么?

e2e.ti.com/.../8182.ADS8688.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!   这对我来说听起来像是电源/接地问题。  当您说"延迟 AVDD 时、我们不会遇到任何情况"-您能描述或显示此延迟的屏幕截图吗?  您是否已验证您是否未超过第6页第7.1节"绝对最大额定值"表中指定的任何条件?  我无法分辨您对 Photo MOS 器件的巧妙处理、以及 AIN_nGND 如何相对于芯片接地被拉取。  您还可以尝试将 L5替换为零欧姆电阻器、看看这是否有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    为电路通电后、我使用 IO 引脚设置光耦合器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、通过 PMOS 提供5V 电压可以解决您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的