This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818EVM:使用 TSW1400EVM 进行数据采集和自动化时出现问题

Guru**** 2924000 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5818EVM, AFE5818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1196757/afe5818evm-problem-with-data-capture-and-automation-using-tsw1400evm

器件型号:AFE5818EVM
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVMAFE5818

我们有 AFE5818EVM 板、该板已与 TSW1400EVM 板连接。 但是,在尝试捕获数据时,我们面临以下问题:

1) 1)尽管输入波形相同、但每次按下"Capture"选项时、显示的波形在每次捕获时都不同。 我们如何解决这个问题? (我们已附上 HSDC Pro 的以下截屏作为参考、这三幅图像对应于采集到的波形与连续采集的波形相同)。

2) 2)我们如何自动保存捕获的数据? 如果我们希望连续采集和保存波形多次、我们应该如何在不通过"文件"选项手动导出 Excel 文件的情况下执行此操作?

3) 3)我们如何将 AFE5818与 LabView 集成、以便将其用于实现所构建系统的自动化? 如果我们需要相同的源代码、我们应该如何继续?

我们还学习了手册和在线资源、但我们没有找到任何解决上述问题的方法。

HSDC 的 PFA 屏幕截图

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chathira、

    感谢您的联系。

    请查找我的内嵌回复。

    1) 1)尽管输入波形相同、但每次按下"Capture"选项时、显示的波形在每次捕获时都不同。 我们如何解决这个问题? (我们已附上 HSDC Pro 的以下截屏作为参考、这三幅图像对应于采集到的波形与连续采集的波形相同)。

    TI:我认为每次采集之间存在时间不匹配、因此您看不到相同的波形。 请使用 EVM 和 HSDC pro 中的触发捕获选项同步连续捕获的时序。 确保将信号与 EVM 上的 TX_TRIG 信号和 TSW 采集卡上的 J11 EXT_Trigger 输入对齐。

    2) 2)我们如何自动保存捕获的数据? 如果我们希望连续采集和保存波形多次、我们应该如何在不通过"文件"选项手动导出 Excel 文件的情况下执行此操作? 3) 3)我们如何将 AFE5818与 LabView 集成、以便将其用于实现所构建系统的自动化? 如果我们需要相同的源代码、我们应该如何继续?

    TI:对于与 HSDC 自动化相关的问题、我将此主题分配给 HSDC 专业自动化领域的专家 Jim。 使用 MATLAB 的标准自动化示例可在此处找到 https://www.ti.com/tool/DATACONVERTERPRO-SW  HSDC Pro MATLAB Ping Pong 自动化示例。

    我不确定是否可以自动保存捕获的样本。 但是、您可以参考以下线程、看看是否可以实现类似的东西。

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/941221/tsw14j56evm-hsdc-pro-automation

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1074745/tsw14j56evm-continuous-data-capture-using-automation-dll

    我将让 Jim 回答与 HSDC Pro 和 TSW 采集流程相关的问题。

    谢谢、此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chathithra、

    我对 AFE5818不是很了解、但没有 ADC 是完美的、由于 ADC 切换的低位数较低、每次捕获都会稍有不同。

    有关其他问题、请参阅随附的 HSDC Pro 用户指南。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../HSDC-Pro-User_2700_s-Guide-Rev-C.pdf