This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD48EVM:将 AFE58JD48EVM 与 TSW1400EVM 相连

Guru**** 2868190 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD48EVM, AFE58JD48

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1197981/afe58jd48evm-connect-afe58jd48evm-with-tsw1400evm

器件型号:AFE58JD48EVM
主题中讨论的其他器件:TSW1400EVMAFE58JD48

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

我们使用 LVDS 接口将新购买的 AFE58JD48EVM 与 TSW1400EVM 相连。

在 HSDC PRO 接口上选择 afe58jd48后、不会显示固件。我找不到 afe58JD48,的相应 RBF 文件、因此我需要一个固件文档。

是否有连接 AFE58JD48后使用 TSW1400的说明以及连接两个电路板后进行外部触发的说明。

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    感谢您的联系。

    只是想让您知道、器件 AFE58JD48受 NDA 保护。 如果我们可以通过电子邮件离线讨论该问题、那将会很棒。  

    请将查询发送到此电子邮件地址、我将向您分享一份指导文档、以使用 TSW1400进行 LVDS 采集。

    support_us_afe_tx@list.ti.com

    abhishek.vishwa27@ti.com

    谢谢、此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    由于我们通过电子邮件进行通信、因此我共享了启动文档。

    我将继续并关闭该线程。

    如果问题仍然存在、请随时与我联系。

    谢谢、此致、

    Abhishek