This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:动态可编程输入范围

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1197589/ads8688-on-the-fly-programmable-input-range

器件型号:ADS8688

您好!

我有一个外部4:1多路复用器进入 ADC 的一个通道。 一段时间后、多路复用器通过其所有4个输入进行切换。 是否可以在每次多路复用器的输入发生变化后对 ADC 上的输入范围进行重新编程? 基本上、我可以使用 ADC 的一个通道创建4个具有可编程输入范围的附加输入通道吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    感谢您的发帖。

    是的、可以对给定通道的输入范围设置进行重新编程。 重要的考虑因素是、只要外部多路复用器设置发生变化、就要留出时间让 ADC 的输入电压稳定下来。 该稳定时间将取决于多路复用器输出的 R-C 特性。 ADS8688的输入将保持高阻抗(即1 Mohm)。

    此致、

    Ryan