This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688EVM-PDK:绘制数据和导出数据的分辨率

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1197371/ads8688evm-pdk-resolution-of-plotted-data-and-exported-data

器件型号:ADS8688EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS8688

EVM GUI 使用3位精度以伏特为单位绘制时域数据。  为了更好地表示 ADC 代码、至少需要6位数字。  软件用户指南(SBAU230C–2014年8月–2021年3月修订版)显示了电压和代码的左右 y 轴图、但安装的版本仅在左侧提供电压。  从图表中导出数据时、单位为伏特至3位数。

问题是如何以完全精确的方式导出捕获的时域数据-代码(首选)或全精密电压(6-7位)?

软件版本:ADS86X8 EVM 版本1.0.0、构建日期:2021年3月9日、Windows 10

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert -  

    很抱歉、由于我目前正在进行国际商务旅行、因此耽误了我的时间。  

    实际上、我们的数据库中似乎有几个版本的 GUI (我看到内部提供了 ADS86x8和 ADS8688 GUI 安装程序)。 我现在检查以确认最新版本、并将其与产品页面上的安装程序进行比较。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我已确认 EVM 产品文件夹中的软件是最新版本。 去年某个时候、我们发布了这个新版本、以支持 ADS8688产品系列中的其他器件、但与此同时、分析页面也进行了修改。 我已要求我们的软件团队对此进行研究。 目前、您只能以上述格式保存数据。

    此致、

    Ryan