This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:多路复用器转换时间

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1198088/ads1220-mux-transition-time

器件型号:ADS1220

您好!

Q1:在连续模式下、多路复用器切换后、A/D 内核将自动重启、因此我认为客户无需考虑多路复用器切换所需的时间。 是这样吗?

问2:对于单次模式、切换 MUX 后是否可以立即启动 AD 转换?

我们的客户要求我检查多路复用器转换时间值。
由于 DS 没有规格、您能给我一些建议吗?

此致、

Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi、

    1. 你是对的
    2. 所有多路复用器都具有一些需要充电的小输入电容(例如10pF)和一些小导通电阻(通常小于100欧姆)。  对于针对 ADS1220等测量直流而优化的器件 (即极长的采样时间)、此模拟趋稳实际上可以忽略不计。  因此、在绝大多数情况下、您无需考虑多路复用器趋稳。   如果源阻抗非常大、您可以考虑对多路复用器电容充电所需的时间(估计为10pF)。  进行此计算并将 稳定时间与整体转换时间进行比较、您应该会发现、在 绝大多数情况下、稳定时间可以忽略不计。

    艺术  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Art-San、

    感谢您的详细解释。

    此致、
    Hiroshi