This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC112:DDC112EVM 噪声

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1198728/ddc112-ddc112evm-noise

器件型号:DDC112

您好!

我们在此测试 DDC112UK 芯片。 我们已经制作了自己的电路板。

我们希望将噪声与官方网站上的评估板进行比较。 您有任何特定数据吗?

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以询问哪位客户是这样吗?

    如果无法公开披露、请告诉我、我可以通过电子邮件联系您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表上的值是根据我们的 EVM 获得的或与之一致的。 因此、您只需检查 DS 即可。 例如、在电气特性表的第3页的"精度"下、您可以看到不同条件下的3个噪声值。

    此致、
    Eduardo