This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:如何使用内插获得更高的采样率

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1197586/dac38j84-how-to-get-higher-sampling-using-interpolation

器件型号:DAC38J84
主题中讨论的其他器件:LMK04828

大家好、  

我尝试以最高采样率使用 DAC38J84。 我的板上有8个 JESD 通道、工作速度为10Gbit/s 我使用 LMK04828作为时钟源。  

我可以使用1GS/s 的 DAC、但我不知道如何在2GS/s 的频率下使用 DAC  

以下是我的1GS/s 配置:  

LMK04828为 DAC 的时钟输入生成1GHz、我不使用 PLL。 因此,我选择1GHz 作为使用 SerDes_REFCLK_SEL 的时钟基准,然后将其除以2以获得500MHz,因为数据表显示300-800MHz 是 SerDes PLL 的最佳频率。  我将 MPY 设置为5x 以在 SerDes PLL 输出端获得2.5GHz、并将插值设置为1。 因此、在此配置中、DAC 可以在1GS/s 下工作、但我无法使用内插获得2GS/s 或更高值。

我应该怎么做才能获得2GS/s 或更高的值、以及应该更改哪些寄存器。 我将插值从1更改为2、但它不起作用。  

1GS/s 的寄存器

0x3B => 0x0800 =>选择外部时钟并除以2

0x3C => 0x0028 =>将 MPY 设置为5

0x25 => 0x2000 =>将 JESDCLK 分频器设置为2

0x00 => 0x0018 =>将内插设置为1

2GS/s 的寄存器

0x3B => 0x0800 =>选择外部时钟并除以2

0x3C => 0x0028 =>将 MPY 设置为5

0x25 => 0x4000 =>将 JESDCLK 分频器设置为4

0x00 => 0x0118 =>将内插设置为2

提前感谢。