This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:在每个输出通道上使用前4位。

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1197721/adc12dj5200rf-using-first-4-bits-on-each-output-channel

器件型号:ADC12DJ5200RF
主题中讨论的其他器件:LMK04832

大家好、

客户希望了解设计是否只能在单模式下使用每个 ADC 输出通道的前4位。 在数据表中、似乎无法回答让我们知道如何在单模式下连接输出的问题。

他们试图对现有设计进行逆向工程、但没有有关 ADC 设计的大量信息。 因此、他们正在寻找一个解释、为什么该设计仅在每个输出通道上使用前4位。

连接方式如下:

PD 被拉低。
CALTRIG、SDI、SCLK、SCS_N、SYNCSE_N、 SYSTREFP/N、NCOA0/1、NCOB0/1、SDO、ORA0/1、 ORB0/1都连接到 FPGA。
CLK_P/N 和 SYSREF_P/N 来自 LMK04832。
INA_P/N 连接到 RF 信号。  
INB_P/N 未连接。
DA[0:3]、DB[0:3]连接到 FPGA
DA[4:7]、DB[4:7]未连接。

如果您需要更多信息、请告诉我。

谢谢、此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    该 ADC 支持 JESD204C 协议、该协议使用 Serdes 接口将数据从 ADC 传输到 FPGA。 当使用 SerDes 时、12位并行数据会被串行化并通过帧中的 SerDes 发送。 不同的 JMODE 对应于 ADC 的不同设置以及在通过串行器/解串器发送数据之前数据的不同封装方式。  

    ADC 总共连接了16对、根据不同的 jmode、将使用不同数量的通道将数据从 ADC 发送到 FPGA。  

    例如,在下表中,JMODE0使用8个 SERDES 通道,每个12位采样(S[0]、 S[1]、 S[2]、...... S[39]。 在 ADC 的一帧中发送。

    此致、

    Neeraj