This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:模拟输入引脚接地的输入阻抗

Guru**** 2834805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1197953/ads7953-input-impedance-to-ground-of-the-analog-input-pin

器件型号:ADS7953

大家好、

您能告诉我模拟输入引脚接地的输入阻抗吗?

或者从何处获取这些信息?

谢谢

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、

    模拟输入的输入阻抗本质上是动态的。  您可以将其视为一个非常高的阻抗、电容器连接在输入与 GND 之间。  对于该器件、它是一个15pF 电容器。  在采集期间、电容器通过多路复用器开关连接到多路复用器、并且电容器需要充满电。   在充电期间、输入电流将很高(标准 RC 充电电流)、电容器充电后、电流将非常低(典型值61nA)。  有关  更多详细信息、请查看《驾驶 SAR 视频》。

    艺术