This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138-Q1:ALERT 引脚存在问题

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1198094/ads7138-q1-issue-with-alert-pins

器件型号:ADS7138-Q1

我已在 ADC 中配置自主模式、并且使用 I2C 写入操作将每个引脚的阈值写入相应的寄存器。  

测试案例1:为了验证 ALERT 引脚功能、我已更改外部 ADC1中特定引脚的阈值以注入故障。 警报已按预期触发。

测试案例2:我已更改所有外部 ADC 中每个引脚的阈值。 所有警报引脚均按预期设置。 在执行这个测试用例后、如果阈值发生变化、ALERT 引脚的运行状态不是预期的、也是0。

我已通过 设置  寄存器 General_CFG 中的 RST 和 CH_RST 引脚来执行软件复位和通道复位。 但它仍然没有帮助解决这个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库西克

    1. 如果 我正确理解这两个测试用例、您对这两个用例都执行相同的操作、但在测试用例2中、您会将阈值应用于所有通道。  对吧?  我不确定我是否完全理解案例2中的不同做法。
    2. 图8-15概述了使用自主模式的方法。  您是否执行了所有这些步骤?
    3. 希望您能帮助我更好地了解这两种情况之间的差异。  很抱歉、此时我没有更多的大喊大叫技巧。

    艺术