This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1260:校准时 ADC 是否会生成正确的输入电平

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1198030/ads1260-will-the-adc-generate-correct-input-level-when-calibrating

器件型号:ADS1260

您好!

校准(满量程)时、我想器件会将内部通道更改为基准2.5V。

当增益为1时、这是正常的。

但是、当我将增益设置为32并执行满量程校准时、它会提供正确的结果吗? 它会溢出吗?

当我自己改变扩散增益时、器件是否会产生正确的输入电压?

使用满量程校准时、是否需要从外部提供不同的输入电压来校准不同的增益?

最好的服务

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiazhi、您好!

    我对延迟回复表示歉意、我现在正处于时间库中、同时支持此器件的主要工程师也在休假、他将于下周一回来。 请延迟 支持。

    对于您的问题、您可以使用不同的增益和相应的输入 FSR 信号来执行增益校准、但您将无法使用 GANCAL 命令来执行该操作。

    正如您在数据表中看到的下面的方框图、当您使用不同的增益(而不是1)时、您的输入信号会通过相同的放大器级、因此误差应该是相同的。 但是、如果您绕过 PGA、 信号路径将会不同、因此 预计会出现不同的误差。   

    此致、

    戴尔