This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832LP:在接收信号时在开始时遇到意外干扰

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5832LP, AFE5832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1198499/afe5832lp-encounter-an-unexpected-disturbance-at-the-beginning-when-receiving-signal

器件型号:AFE5832LP
主题中讨论的其他器件: AFE5832

您好!

我将 AFE5832LP 用于超声波成像。 当仅使用传感器接收超声波信号(未检测到任何物体)时、接收数据开始时会出现意外干扰、如下所示。

但是、当我通过将 AFE5832LP 替换为 AFE5832来测试接收到的数据时、信号看起来正常、如下所示。 AFE5832LP 和 AFE5832的所有其他设置相同。

 有人可以帮助我了解为什么使用 AFE5832LP 时会出现这样的干扰? 这可能是什么原因?

谢谢!

银辉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yinhui,

    AFE5832和 AFE5832LP 的性能差异很可能、因为这两款器件都具有不同的前端子芯片。

    当您说、设置是相同的、完全相同的。 两者都不兼容 reg-map。

    在给定的配置中、两个器 件提供的输入阻抗可能不同、因此 AFE5832上出现异常波形。  

    您可以在器件中实现数字高通滤波器、并查看问题是否仍然存在。

    请告诉我、如果使用数字高通滤波器、您是否也没有看到改进。

    谢谢、此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    很高兴再次见到你。 感谢您提供的信息。 基于此、我发现了问题!

    对于我们的最后一个问题、我将数字处理块设置为"旁路"。 启用后、数字高通滤波器工作、接收到的数据的干扰已被过滤和消除。

    感谢您的大力支持!

    银辉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yinhui,

    很高兴 听到您的问题得到解决。

    如对 TI AFE 有任何疑问、请随时联系我们。

    谢谢、此致、

    Abhishek