This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M02:如何获取 ADC 数据?

Guru**** 2393215 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1199307/ads131m02-how-to-get-the-adc-data

器件型号:ADS131M02

大家好、

我想问一个问题、当我使用 ADS131M02 ADC 设置24位长度数据时、如果  需要发送24*6时钟来读取寄存器数据吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    如 ADS131M02数据表中的图8-18所示、您至少必须发送3个24个时钟才能读取两个 ADC 通道的转换数据。
    前24位用于计时响应字、然后两个24位字用于计时转换数据。 如果您不关心 CRC 字、则可以在第三个24位字之后将 CSn 设置为高电平。

    如果要读取寄存器数据、则 SPI 时钟的数量取决于要读取的寄存器数量。
    如果要读取 n>=2寄存器、则需要(n+1) x 24个时钟来读取所有 n 个寄存器(如果您不关心 CRC 字)。

    此致、
    Joachim Wuerker