This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:DAC38RF82使用 TCM2-63WX+如何连接平衡-非平衡变压器?

Guru**** 2811275 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1199004/dac38rf82evm-dac38rf82-use-tcm2-63wx-how-to-connect-with-balun

器件型号:DAC38RF82EVM

我看到官方开发板使用的巴伦模型是 TCM3-452X-1+。

设计原理图时使用的模型编号是 TCM2-63WX+、如何连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    应按照下图中的 TCM2-63WX+数据表所示的内容连接平衡-非平衡变压器。

    您还需要填充 C364、L1和 L2以向 DAC 提供+1.8V 电压。

    请注意。 确保保持去耦电容器 C329。

    最棒的

    Camilo