This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7836:在低温(-40°)下栅极电压值异常

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC7836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1193802/amc7836-gate-voltage-value-abnormal-in-low-temp--40

器件型号:AMC7836

您好的团队:

 我的客户 通过使用两个用于 放大器栅极电压读取和写入控制的 AMC7836器件在其 DAS 远程单元中使用 AMC7836、其中一个 Xilinx FPGA 用作主机、三个从器件悬挂在 SPI 总线下:两个 AMC7836 (AD/DA 芯片、AMC7836_1、AMC7836_2)和一个 AD9543 (时钟芯片)。 SPI 总线与22Ω Ω 电阻器端接。

 以下是故障现象:

1.在室温下,所有芯片都能稳定运行。 在-40℃的低温下、发现 AMC7836_1的输出栅极电压值以不规则的方式来回振荡、AMC7836_1的相应寄存器(1e、1f)也会重复振荡、而 AMC7836_2和 AD9543是正常的。

将 SPI 电阻值更改为33Ω Ω 后、AMC7836_1在低温下的异常现象显著减少、但在重复实验之后、出现了几个例外情况。

将 SPI 电阻器更改为0Ω Ω 后、AMC7836_1在室温下将会异常。 附件包括发生异常时的测试波形7836-1。

e2e.ti.com/.../7836_2D00_1.zip

请帮助分析7836异常的原因、谢谢!

电路图:

PCB 布局:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    他们是否使用了示波器来监控 SPI 命令? 他们以多快的速度运行 SPI 命令? 您提到过偏置点正在振荡。 这是因为某种回读问题、还是发生在模拟域中? VREF 是否稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

     是的、客户使用示波器来监控 SPI 波形、SPI 的速度为 1.56MHz。

    他们 还 进行了频率交换实验、与预期相反、将时钟频率提高到4MHz 并不会显著增加复发的可能性;但将频率降低到500kHz、误差可能性显著增加。 那么、这是否可能是由于时间原因? 因为上升沿太陡、匹配效果不好、导致信号振幅出现问题? 如果芯片内部对此有要求、会怎么样?

     2、寄存器(1e、1f)与 DAC 输出直接相关、因此它们更具相关性。 发生错误时、读取其他寄存器、也会发生跳转、并且通过 SPI 读取寄存器。 断开 AMC7836的后级负载也会跳转。

     Vref 稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    他们能否分享这方面的示波器截图? 读回的确切值是什么? 我们看到的是某种位移吗? 例如、0x400变为0x800?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是注意到了 zip 文件。  让我再次回顾一下这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

     Tks 供您评论,是否有此问题的更新? 再次来到 Tks、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    很抱歉耽误你的时间。  我想知道我们是否看到自动范围问题。  此器件具有一些自动范围检测功能。  VCC/VSS 还是 IOVDD 折叠? 这可能看起来像是来自数字线路的瞬时串扰。  

    在该事件期间、DAC 输出到底发生了什么情况?

    "发现 AMC7836_1的输出栅极电压值以不规则的方式来回振荡"这是什么样子的?