This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF42EVM:ADC32RFXX EVM GUI

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF42, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1199889/adc32rf42evm-adc32rfxx-evm-gui

器件型号:ADC32RF42EVM
主题中讨论的其他器件:ADC32RF42LMK04828

您好!

我们已经对 ADC32RF42进行了将近一年的调试、但仍然存在一些困惑。 我期待你的帮助。


我们使用了 ADC32RF42和 LMK04828芯片。 目前、旁路模式无法建立链路。 但 DDC 模式可以建立链路。
DDC 模式使用双通带复数4841模式、时钟模块应该没有问题、下载也是官方程序。 目前、采样率为1GSPS 的器件通常可以在链路层传输层和12位测试模式下接收数据。 但是、在 DDC 的测试模式0/1中、无法接收数据、并且当示波器提供信号时、FPGA 端只能看到一半的混乱数据。 我不知道问题是什么。 DDC 配置接口图和 Vivado 上部板图如下所示:

   

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailyn、

    客户希望使用哪种模式和采样率来操作此器件? 客户是否能够在此所需模式下进入链路启动的 CGS 阶段?

    谢谢、Chase